您好,
新买的OPT8241-CDK-EVM开发板无法正常工作,现在怀疑是TI的开发板质量有问题,请帮忙看下可能是什么原因呢?
说明:
1、我是严格按照Quick Start Guide里的步骤进行的操作,操作系统选择的是Win7 64位。
2、可以正确的检测到这个USB设备,但是把板子上的开关从OFF拨到ON,并且Connect Depth Camera后,无法正常显示深度图像。
3、错误信息提示是:(主要是这两个参数,但英文说明文字跟实际显示可能有出入,我需要重新运行一遍再确认一下)
ERROR: DepthCamera: Can't find the parameter 'vco_freq2'
ERROR: DepthCamera: Can't find the parameter 'vco_freq1'
4、我下载的Voxel Viewer是0.7.0(安装路径为默认)但是在"File->SDK Select->"里选择了0.7.0这个文件夹后,Detect到的软件版本显示却是0.6.0