我想请问一下大家(有用过LMT70传感器的),该怎么去焊接呢,用400度的温度会不会烧坏这个芯片呢。谢谢。
这个是标准的芯片,按照标准的焊接温度
最高温度应该在230到245之间吧。PCB的转送速度也有限制的
可以参考下这个文档http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snia021/snia021.pdf
我用210度左右的热风枪吹着把它焊上去了,没有短路,但是用usb端口供电,工作了几秒钟整个系统(接在cc1110上面的)就锁死了,而且cc芯片发热,会不会是这个供电问题呢,usb的应该是5v,数据手册上的都是3.2v
LMT70的供电电压范围为2V~5.5V,你说的3.2V是CC芯片上的?