请问下AFE4404 TX RX IO 电源都要3.3V可以吗?另外,还需要时序控制吗?感谢大拿指教。
你好,在我们手册第74页有描述电源的上电掉电时序的要求,电源也需要3.3V,不知道你们想要什么样子的一个设计?
直接3.3V供电 给 RX_SUP IO_SUP 另一个3.3V供电给 TX_SUP您帮看下这样设计电路可以吗?
就是同一个3.3V电源给 RX_SUP 和IO_SUP 供电,是否可以?
afei Zeus 说: 就是同一个3.3V电源给 RX_SUP 和IO_SUP 供电,是否可以?