Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3253
大家好!
我使用SN74CB3T3253这个芯片能否完成1路串口复用4路串口功能(即一路1切4的rxd,一路4切1的txd);使用的时候注意些什么?oe1和oe2是否一直拉低即可?
另这个芯片价格怎么样,供货怎么样,容易购买吗?希望大家能给与解答,谢谢!
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3253
大家好!
我使用SN74CB3T3253这个芯片能否完成1路串口复用4路串口功能(即一路1切4的rxd,一路4切1的txd);使用的时候注意些什么?oe1和oe2是否一直拉低即可?
另这个芯片价格怎么样,供货怎么样,容易购买吗?希望大家能给与解答,谢谢!
可以这么使用,建议您可以参考手册的第二页FUNCTION TABLE。SN74CB3T3253已经量产,建议您可以通过TI Store或者TI授权代理商购买。
TI Store请参考这个链接:https://store.ti.com/
TI授权代理商请参考这个链接:http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957
谢谢你的回答!还有问题请教一下,A和B怎么定义输入输出,是不是无需定义输入输出?只是通过oe、s1、s2三个来控制A与B中一个端口连接,这个是相当于导线直连吗?因为要实现串口功能1A、2A这两个pin需一个是输入,一个是输出。
需要注意的是你的信号频率大概多少,SN74CB3T3253是否能够支持。
另外,使能OE1和OE2可一直为低,datasheet中建议上拉是为了保证上电瞬间输出高阻,如果一直为低,那么输出一直使能。
Aport和B port都可以作为输入或输出,因为这款是双路的4选1的的复用/解复用,所以按照你的应用,1A作为输入,那么1B1~1B4作为输出。 2A作为输出的话,2B1~2B4作为输入是可以的。
内部晶体管导通,不相当于导线接通,有导通电阻的,大小典型值为5ohm,所以不会影响输入输出的幅值。
谢谢你的回答!
串口频率使用100k左右,这个器件支持吧?另外输入输出接口对外需串接电阻和上下拉电阻吗?
该器件最大带宽100MHZ,支持100K频率。输入输出是否接上拉电阻或下拉电阻看您的需求。
串口是TTL电平还是+-高电压的232电平,如果是TTL电平,基本上使用带使能的缓冲器或者模拟开关4052一类的都行,如果是切换232电平,那么使用继电器会比较方便。