有关LDC1000

Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

以前做过LDC1000检测金属进行循迹,请教下可不可以利用LDC1000检测交变电流产生的交变磁场进行循迹?如果可以需要做哪些改进吗,思路是怎样的?【真诚交流Q:1350578256】

  • 希望大家真诚帮助!本人初次做这个,想熟悉下这个过程,请大家不吝指导!采纳有现金酬谢!

  • Wang Lin,您好

    LDC的工作原理是不断保持LC谐振,同时测量对应的谐振频率,并输出。

    请问磁场的强度,频率和影响范围是多少?是什么应用?

    如果线圈外部的交变磁场足以改变其谐振频率,理论上可以实现寻迹。建议使用精度更高的LDC1612,使用评估板或自己做线圈先做实验。

    谢谢!

    Kevin Zhang

x 出现错误。请重试或与管理员联系。