Other Parts Discussed in Thread: DRV8880
Hi TI 工程师:
我是用 DRV8880 。当停止运行了,马达还会发出"滋滋“的声音。
设置如下
- TOFF : 20us
-AutoTune
- Step : 1/16
- VM : 24V
- chopping current : 0.5A
- torqu: 25%”
"driving time + Toff" :应该不会低于20K HZ. 。要怎么理解这声音? 谢谢!
步进电机的噪音问题是个综合性问题,需要从几个方面去考虑,当然这个噪音不是内部载波频率,而是叠加在它上面的低频分量造成。
1,细分选择。一般来说,细分越高则噪音震动相对降低。可以选择高细分,在相同条件下测试对比下;
2,Decay模式,也就是续流模式的选择。DRV8880有9种续流模式的选择,详见规格书。可以选择各种Decay Mode,在相同条件来测试对比下;
3,步进电机控制时序微观看,主要有3部分,1是tblank,2是toff,3就是内部载波周期。DRV8880已经有adaptive tblank功能,所以只需要调整toff时间,可以选择10,20,30us来测试对比下;
4,在电机停止时,其实不需要这么正常工作时的电流来保持,否则多余的能量就是产生热和噪音,所以在停止保持阶段,可以适当降低chopping current,这样也能明显降低噪音。
5,也可以通过看电机的相电流波形来判定是否噪音较大,如电流扭曲纹波较大,通过上面方法也可以改善电流波形。
最后噪音也可能与电机本体参数有关系,如电感值等。当然一般来说也不方便修改电机本体。当然步进电机噪音一定是会存在的,这是电机本身和驱动方式决定的,所以只能尽可能的降低噪音。