Dear Sunny:
我们公司有用到DRV8835,当VM电压在0.92-1.26V 区间时OUT输出异常,请帮忙找产品线同事确认是什么问题导致?
我们选用DRV8835的初衷是为了替换并联2块的DRV8837(目前使用方案);
VCC为3V,A_L和B_L做为电机方向控制端,A_L接3V,B_L接地,M+/M-接电机,VM作为电机动力电(直流电平),OUT目标输出范围为0.6-3V直流电平,
电路图如下:
1.客户驱动采用DRV8835调压方式,而VM在0.92-1.26V区间电压时,OUT输出异常,其它电压区间VM输入,输出均正常,为直流电平,
VM在0.96V时,OUT二端异常波形如下:
2.VM在1.26V时,OUT二端异常波形如下:
VM为其它电平时均正常,单独测试模块电路,问题依然存在,VM输入更换为线性稳压电源也不行。