在使用PGA411的过程中遇到下面3个问题,请帮忙看一下,谢谢!
问题1:我们用6.5V BOOST到12V给VEXT供电,输入的6.5V纹波不超过100mV,而输出的VEXT电压纹波达到650mV。如图所示
输入波形
输出波形:
问题2:励磁输出信号畸变
如下图,图中红圈处两个异常尖峰,每个周期都有,换了不同的旋变也有。同样的旋变,我们用之前的AD2S1200的励磁波形就没有这个畸变。
另外,这个励磁波形的正弦度也不好(通过峰峰值和直流有效值的比值可以算出,比例并非1.414),波形不圆滑,一截一截的,不知道是否正常。
单端信号波形
差分信号波形
问题3:在不接旋变的时候,FAULT引脚会变高,DEV_STAT4寄存器中读到SFAULT位为1,但是其他所有故障位都为0。即PGA411报故障了,但是没有报出具体是什么故障。