Other Parts Discussed in Thread: PGA280, ADS1259
你好,我现在要做一个项目,项目中信号范围从0.1mV 到 10V,现在需要对前端进行调理,不知道有什么方法比较简便。因为使用继电器切换增益电阻,感觉太累赘了,需要很多继电器才行。期待你的回答,谢谢!
你好!
你可以考虑用PGA280来实现, 推荐理由如下:
1) +/-15V供电,PG280的输入可以+/-10V输入,这样对于0.1mv输入时,没有任何问题。输入过大时PGA280有保护和过载检测功能。如你选择电源供电的Rail to Rail input AMP, 0.1mv 的空间还是蛮难的。
2) RTI offset 及温漂比较小,参考ADS1259 datasheet 中 Figure 65,第41页,共47页。ADC输入的范围为+/-2.5V,在测你小信号时, PGA=128, PGA=280的输入范围是+/-19.53m。如果你作system offset calibration 后,在全温度范围内,可以达到1600的精度,PGA越小,offset的温漂影响越小,应为在相同精度的要求下,LSB对应的电压大了。
3) 规格书第3页,和第10页,共46页,noise density is 22nV/root Hz., 假设你的系统信号带宽为20kHz, 那噪声等效带宽为31.4kHz (假设你的RFI filter 是一个极点),噪声峰峰值为 25uVpp. (随机噪声分布,X6.6)。远小于你的最小信号100uV。
4)增益设定比较方便,PGA=128 ~ 0.125, 你可以通过SPI口来选择。
5)高的CMRR/ PSRR. 规格书第10页,Figure 13, Figure 14.
6)有些其他功能,如输入信号脱落检测等。
7) 不知道你测量信号的最高频率,PGA的SR为1uV/S (Typ.), 输出为+/-2.5Vp p, 那FPBW=31.8kHz, 这是典型值,估计20KHz, 应该没问题吧。
可以向TI的代理商借个PGA280+ADS1259的EVM评估一下。
如有问题和反馈,请跟帖!