我查用户手册发现可以通过软件进行信号采集,如果需要对信号进行处理,怎么进行二次开发
TSW1400可以把数据存下来,但是长度有限。
你可以在自己的计算机上离线的分析
可不可以使用该板进行在线分析,通过tsw1400板卡上的FPGA进行数据处理,转发呢?
理论上可以。
但是你要开发FPGA的代码,而1400的FPGA的代码是不开放的。
1400的fpga型号是
EP4SGX70 能具体点吗?
这个链接下有全套的设计文档,包括SCH,PCB,Geber等
TSW1400EVM Design Package board rev D
http://www.ti.com/lit/df/slac514/slac514.zip
TSW1400与ADS5407EVM配套使用进行数据采集 TSW1400可以储存多少数据?后期利用电脑Labview进行数据处理TSW1400怎么和电脑进行通信将数据传入电脑或固态硬盘里