Other Parts Discussed in Thread: UAF42
各位工程师:
您们好!
最近哦一个项目,遇到了工频干扰的问题,我的信号是45Hz,离工频点很接近,查资料看到了贵公司的UAF42滤波芯片,但是该芯片的供电电压太大,请问可以实现单电源+5V供电吗?还有它能实现我的滤波要求吗?
非常感谢!
您好,
我试过,但是我的滤波器要求比较高,有用信号为45Hz,干扰频率为50Hz,一般的滤波器有点难吧。。。
谢谢回复。