请问TDC1000-C2000EVM开发板J6接口中,can接口能使用吗?有相关描述资料吗?

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM

您好!

请问TDC1000-C2000EVM开发板J6接口如图所示,cantx和canrx可以使用吗?内部有can通讯程序吗?另外,GPI01-03,GPI32-33可以在开发板程序里定义使用吗?

谢谢!

  • J6的Pin3&4也定义了CAN的TX和RX,所以可以作为CAN connector使用。

    在这套EVM中,主要是用来做液位测量的,用的应该是GPIO功能,不是CAN总线。可以安装下EVM GUI,其中包含了source code,路径C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_C2000\Firmware