DRV8301 nOCTW为高电平 nFAULT为低电平



你好!我想请教一个问题,我的板出现nFAULT 一直为低电平,nOCTW为高电平,PWRGD为高电平的情况,测量电压AVDD=6.64V DVDD=3.34V GVDD=11.27V ,nOCTW为高表明过流,请教一下是什么原因?另外,我用的IRF260 QG(MAX)=230,230*6*21K=30 意思是不是说只能在20K范围以下工作?

  • nOCTW为低电平才表示过流。你可以通过SPI来读出到底是什么引起了nFAULT位报错,AVDD, DVDD和GVDD应该是都在合理的范围内。

  •   多谢回复!

      可我的板并没有接负载,CPU前几天烧坏了。EN_GATE脚我是摸拟(手动)从低到高的过程;使能后FAULT脚变低,OCTW脚 一直是高。我有二个疑问:1、即使我软件设置阀值过低,但没有负载,怎么会引起OCTW变高过流?2:IRN260N QG较大,可以推动这个管正常工作吗?是不是开机使能过程导致的这个原因。