各位专家,我想请教下下面问题
我在使用ads1298硬件方式做起搏脉冲的时候发现我反馈给GPIO引脚的脉冲信号如果想正常的返回到ads1298的数据中,必须符合采样定律,也就是如果我想正确的获得2ms脉宽的起搏脉冲,那么我必须使用ads1298的采样是1K,我想正确获得1ms的起搏脉冲那么我的采样率必须是2k。我想请教下,如果我采样是500Hz我可以正确的获得1ms脉宽的起搏脉冲吗?是ads1298的设计就是这样的吗?能跟其他芯片一样芯片采样率很低的时候,也可以正确的获得起搏脉冲的位置吗?虽然这个位置不是很精确了,或许存在一点点偏差
PACE位置连接到ads1298的GPIO1引脚,我测试了工作正常,就是需要ads1298的采样率符合采样定律才可以正常获得起搏信号。