LMX2582能否从寄存器里读出图片所指的三个相关数据,如此可以实现更快的跳频时间?如果能读取,能否告知是哪个寄存器,谢谢!
图片中是采用什么软件?在LMX2582的register map中并未看到这三个寄存器。
TICS Pro.exe TI官方的软件,datasheet确实没有这几个寄存器的介绍,但是官方软件确实有这个
我安装了CSpro看了下,确实在VCO calibration部分有这几个寄存器,并且LMX2582同样支持VCO calibration。
原来,我们开始参考的都不是最新的LMX2582的datasheet,请从官网上直接下载最新版本的,这几个寄存器都有介绍,比如VCO_IDAC是寄存器R19的bit[11:3].
请参考最新版本datasheet:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2582.pdf
我下载了最新的DATASHEET,它里面只是介绍了这几个寄存器的使用,如果我要使用的话,我需要盲调我需要的频率的相关数据,这样可能会浪费大量的时间,并且可能不是很准确,有没有像LMX2594那样的,有三个专门的寄存器可读(R110,R111,R112),可以从内部读取这几个寄存器的值,这样不但省时间也可以精确的设置。我看LMX2582内部的rigistermap并没有介绍完整,是否可以提供完整的寄存器介绍呢?谢谢!
是的,看了下LMX2594的datasheet,确实有这几个专门回读的状态寄存器,而LMX2582没有呢。2594的datasheet版本比2582的更新一些。
官网上LMX2582就是最全面的datasheet了,如果需要更新,也是下一版本的出来。
而有些器件如果就是simple版本的,会有专门的request full datasheet的链接。
Hi kailyn
我安装的CSpro里面为什么没有LMX582这个型号,只有LMX2581,能把下载链接发一下吗?