想问一下ADS1271在SPI模式下的怎么设置SPI的频率呢?用的是SPI1,数据手册上说让设置为24M或者27M,可是我理解的是设置不成呢……求解答……
可是SPI不是应该是2、4、8等类似的分频,如果这样的话根本做不到24M啊,原谅我是一只小白,纠结了很久了……
您应该是看到了datasheet中的描述: For best performance, limit fSCLK/fCLK to ratios of 1, 1/2, 1/4, 1/8, etc.
是的,为了更好的减小噪声,SCLK和CLK的比例最好按照这个比例。
不管是24M还是27MHz,可以通过外部时钟源提供。