各位好,我公司想用一块TS3A5223 多路复用IC,想请教一下,当Vcc=0时,即IC不通电,这时COM口是否还能NC口相连呢?
我公司产品需要实现的功能是,上电,切换到音频通路1,关电,切换到音频通路2,第一次用多路复用IC,望多多指教,谢谢!
不上电,COM和NC是不导通的。
那根据您的应用,这款是可以的,SEL1和SEL2是使能控制端。
两路音频源差分输出的话,分别接NC和NO,通过SEL选择NC和COM导通还是NO 和COM导通。
Hi Chen:
非常感谢回复,另外,还有个问题,如果在上电时候,SEL输入低电平(接地,并一直保持),然后再关断电源,这时COM和NC是否会一直导通呢?如果不导通的话,TI是否有其他多路复用IC是可以实现这个功能的呢?麻烦推荐一下,主要用于音频设备音乐通道切换,谢谢!
电源关断,COM和NC不会维持一直导通状态。