Hyperworks,Abaqus和Flotherm仿真软件代理研发公司-有限元科技



      深圳市有限元科技有限公司(简称有限元科技/FEATech/元王)成立于2007年,是一家以计算机辅助工程CAE(Computer Aided Engineering)为主业,以工程仿真软件开发为核心,集CAE咨询、CAE培训、CAE软件研发与销售为一体的高科技企业。

 

  有限元科技依托深厚的CAE技术背景和工程经验,为客户提供高水平的CAE工程咨询服务,包括有限元分析、CFD与热分析、成型分析、优化分析和电磁分析等,已经为航天、汽车、机械、电子、新能源、医疗等行业的400多家企业成功完成了大量的CAE分析咨询项目,得到了客户的高度认可。同时也为客户提供系统的CAE理论和软件应用培训,帮助多家知名企业建立有限元仿真平台。

 

  国内一流的行业性CAE仿真软件开发企业。目前公司已经自主开发了多个行业性CAE仿真软件,填补了国内行业性CAE软件的空白。

 

  国内领先的集成产品设计仿真平台研发企业。我们自主成功开发元王集成产品设计仿真平台 ,协助企业进行产品技术经验的落实,对设计技术的内容进行积累。

 

  国内一流的CAE仿真软件技术服务机构。公司能为企业提供专业的培训与指导,对企业的技术需求与技术人才的培养进行全程优质服务。

 

  世界一流CAE仿真软件的代理商。目前已经是ABAQUSAltairMoldex3DFlotherm等世界著名软件公司在中国的代理商。并且建立起了本地化的支持团队对客户进行全方位的服务和支持,实现了先进的仿真技术转移,从而在企业获得利益的同时也获得自身价值的极大提升。

 

  有限元科技坚持开放与创新,以缩短产品设计开发周期、有效降低成本、创造高附加值产品为目标来成就我们的客户,通过利用CAE丰富企业的工程创新技术。

 

主要业务范围包括:

  1有限元分析、CFD与热分析、结构分析、模流分析、电磁分析、成型分析、优化分析和电磁分析等高品质的CAE分析服务;

  2提供系统的CAE理论和软件应用培训;

  3CAE软件自主开发;

  4为企业提供国外CAE软件的购买代理、技术支持、应用培训、二次开发等全套的技术服务。