Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R
你好,我用ADS1292R心电芯片开发的过程中遇到一些问题,详见附件中的文档,谢谢能够回答。如果不方便可直接发我邮箱:1024982212@qq.com。
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R
你好,我用ADS1292R心电芯片开发的过程中遇到一些问题,详见附件中的文档,谢谢能够回答。如果不方便可直接发我邮箱:1024982212@qq.com。
问题及答复如下:
1. CMMR指标
如下图所示应用电路,按照JJG 1042-2008 《动态(可移动)心电图机检定规程》标准,采用的CMEGC2011心电检定设备测试CMMR指标,结果在80dB左右,与芯片标称值差距太大。
这个问题很好理解。按照上述标准测试的是系统的CMMR,测试时共模干扰是施加在大地与导联线上的。而芯片手册中给出的CMRR是芯片自身的共模抑制能力,测试时需要将共模干扰直接施加于芯片差分输入引脚和芯片地之间。在作系统测试时,虽然施加于导联线的干扰是共模形式的,但是,由于电路设计不合理或元件参数的偏差,一部分共模干扰到达芯片引脚实际上已变为差模。对于这部分变为差模的干扰芯片是无能为力的。
2. 如下图所示,ADS1292R在呼吸和心电功能同时工作,呼吸信号上会有与心率同步的干扰信号,可以确认是心电信号串入了呼吸通道
呼吸信号就是从心电电极提取的,心电信号当然会进入呼吸通道。但呼吸信号带宽远低于心电信号,很容易利用低通滤波器过滤掉心电信号。
3. 1292R是否可双电源供电,双电源供电时,上图的10M电阻是否可去掉?
可以双电源供电,双电源供电时可以将那两个10M电阻去掉,但需要将IN1P/IN1N分别用一只5M电阻接地。
4. 上图R1,R55, R6,R8需要多大精度电阻,为什么?
R6/R8只是起保护作用,没什么精度要求,5%的就可以了。R1/R55的精度会影响共模抑制比,建议用1%,再高精度也没必要,因为电容的误差要大得多。
5. TI官方是否有数字滤波器设计工具?
建议下载并安装ADS1292EVM评估板软件,在安装目录下可以找到我们评估板上所用滤波器的源码,评估板用户手册中有相关算法的说明,可作为参考。