关于UC28950的一些疑问

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

您好!我现在想利用UC28950设计一个电路,计划是一个硬全桥电路,利用UC28950的自带的峰值限流功能和副边的同步整流功能,不知道是否可以实现。就是想用UC28950来代替UC2525,增加里限流和同步整流的功能。

  • UCC28950是移相控制,不是PWM控制,所以不能实现硬开关全桥控制。

    除非外围再加其它的逻辑控制电路,将移相控制转成PWM控制,如将对管驱动相与,再驱动相应的MOS管。但这类应用没有相应的参考资料,您可以自行研究。

  • 移相控制只是2个管子一个先导通,一个后导通,一个先关断,一个后关断,但是也还是存在同时导通的时刻。在他们同时导通的时候,通过变压器也是可以向副边传送能量的啊,只是没有实现零电压开通,就比如说,我谐振电感取的很小,没有实现软开关,但是还是可以实现电压的变化的。我在以前在调试移相的时候,开始经常回谐振电感取小了一些,导致重载的时候还是没有完全实现软开关,但产品也能工作,只是效率低一些。为什么说还需要将管驱动取与呢?

  • 不好意思,没能太好理解你的意思。

    如果你只是需要移相控制的全桥方案(不需要软开关功能的话),UCC28950是可以做的。

  • 您好!我想问下,如果我的设计部需要斜率补偿,就是占空比部超过50%,那么RSUM引脚与GND间我串联一个电阻,那个电阻一般选取多大?

    斜率补偿是否只要占空比部超过50%就不需要才有这个技术,单纯的峰值电流控制模式需要采用斜率补偿吗

  • 现在TI芯片,能带2路互补输出的峰值电流模式芯片,同时集成同步整流功能的芯片都有什么型号呢?


  • 注意:如果变换器是以从动装置安装,确信从 SS PIN 到地线之间安装的是一个 825-kΩ电阻。从动装置是指外界SYNC引脚引入震荡频率吗?如果只是单台产品自己利用RT脚产生频率的话,还需要825K的电阻吗