我用LDC1101评估板开发项目,在进行低功耗设置时遇到一些问题。对TI 提供的固件进行了修改,只用LHR模式,把LDC1101进入休眠模式(设置0x0B,01),每隔20ms唤醒一次(设置0X0B,00),进行采集一次数据,之后再设置进入休眠模式。但是采集的数据位全是00,00,00。这是为什么?设置需要注意些什么吗?谢谢回答。
1.你的采集的函数和指令是否正确,不进入休眠的时候,是否采集正确
2.你的休眠唤醒是否ok
3.休眠唤醒后是否需要一定的延时或者重新配置,需要再次对比你的函数的。
问题找到了,休眠唤醒之后需要延时一定的时间,已经解决。谢谢。