Other Parts Discussed in Thread: ADS8864, ADS8867
对于ads8864 datasheet上面使用参考电路这里标的AVDD供电是5V,但是上面标的参数最大额定值是4V,所以不知道可以给予5V的模拟电源电压AVDD吗
ADS8864是3.3V的供电,极限最大是4V。这个是没有错的
你看的手册可能是比较老的,最新的2013年Dec的。你给的图figure56已经修改了,在新的手册里是figure65
请下载最新的手册参考一下
那个我的数据手册是官网上下载的,而且我刚刚去看了下,还是这样的。
ads8864是3.3V供电,前面的运放和REF5045是5V供电,是这个意思吗。
如果可以,麻烦可以帮我贴一下datasheet吗
你贴的图是ADS8867,你问的问题是ADS8864
你的想表达的意思是哪个?
下面是ads8864的手册
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8864.pdf
是ads8867,一直打错了不好意思,就我的疑问是,为什么上面的电路图前级的供电标号和ads8867的标号是一样的,都是AVDD,前级的REF5045和其他两个运放我查了下应该是5V供电的,但是ads8867的AVDD最大不是4V供电吗,所以很疑惑
是的,这里的图确实让人混淆,ADS8867 的AVDD最大电压为3.6V供电,而这里的电路是通过AVDD=5V REF5045 和后面精度运放产生4.5V参考电压。
所以这两个AVDD电压不相同。