PGA411Q1-EVM



您好!我在贸泽上买了一个PGA411Q1-EVM。问题如下:

1、当我接通USB线的时候,PGA411Q1芯片发烫的很厉害。

2、GUI界面Connect正常,但是激励无输出。

请问这种情况下,能判断是什么问题吗?可以给我一个Ti中国技术支持联系方式吗?

  • 接通USB线之前接的电压是吗?然后接通USB之后,什么动作也没做,PGA411很烫?

    激励没输出,是否将Jumper J5接到激励输出端?

    建议按照EVM  user's guide中的步骤一步步进行,包括EVM initial set up和jumper的设置。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau658/slau658.pdf

  • 评估板工作时,需要外接电源。

    这个器件带有输出驱动等功能,需要一定工作电流。你所说的很烫,是一个比较泛的概念。另外检查其他地方是否有短路,并建议监测输入电流大小。

    设置完成后,也可以用示波器查看输出波形参数是否正确。

    问题还没有解决时,把你的GUI设参数配置也发出来看看。

  • 谢谢,问题已经解答。我的电源器探头是非隔离的,造成了短路。