一路spi接口通过两个iso7241驱动两个从设备,时钟信号会有很大波动,导致无法正常驱动从设备,如果去掉一片7241,驱动又能正常,为什么会有这样的情况,如何解决一路spi经过多片7241驱动多路从设备的问题。
将SPI直接接两个设备,首先clock信号完整性不能保证,导致时钟信号波动很大。
如果需要这个应用,建议使用您加一款clock buffer/clock fanout器件。
跟7241没有关系吧,问题的主要原因是SPI clock给两个设备使用,这样阻抗不匹配导致信号完整性不能保证。 我的意思是选用一片clock fanout将SPI clock一分为二,供给两个ISO7241或其他设备使用。