需求类似是这样:我需要检测高速ADC。(尽量高速,起码1毫秒就能转换出一组数据)然后这颗MCU会从得到的1000个ADC数据中,找出最大值通过uart发给主控。
因为一般主控都会处理别的业务逻辑,达不到这么快,所以希望将它脱离开,由一颗独立的ADC MCU处理好了再给到主控。
谢谢!
您的意思是选一款集成高速ADC的MCU?
是的,成本、功耗也尽量低,ADC要有3路,有3路模拟信号需要转换的。
MCU的处理速度也要相应的匹配。
上面帖子的速度还写错了,是最多1微秒完成一次转换,不是1毫秒,也就说转换速度要超过1兆。
有推荐的吗?感谢~
最好能有10M,100M级别的转换速度。
没有100Mh的那么高速率的。
能有多高的?
MSP432P401
14位的ADC,1M的采样率
1M的太多咯,多数MCU都能到1M吧,你们的C2000也能到4.6M,我想找找有没更高的,比如10、20M这些
------------------------
还有是,那些单独的ADC IC是怎么工作的?我看介绍,这些IC的转换速度巨快,能有千兆,主控MCU和它是怎么连接的?一般通信方式也传不过来吧?