PGA411Q1-EVM几个小问题



测试EVM时候遇到几个问题,向您咨询,具体如下:

1、ORS无输出

       GUI界面无论XEXT_AMP设置为0或1,ORS始终输出稳定1.8V;当XEXT_AMP设置为0时,OEX输出正弦波正常。请问这是为什么?

2、诊断状态如何转化为NORMAL状态

       在GUI界面通过设置SPIDIAG=1方法使得PGA411进入诊断状态,然后读取DEVSTAT7寄存器信息,发现器件一直处于诊断状态,请问这是怎么做到的,工作过程不应该是:进入诊断状态→诊断→恢复NORMAL状态,这样一个流程吗?它是如何保证器件一直处于诊断状态的。

     我在PGA411Q1中文手册40页看见这样的信息“如果用户通过SPI命令进入诊断状态,将自动禁用激励和跟踪回路”。但是我发现处于诊断状态的时候(通过读取DEVSTAT7寄存器得知),PGA411一切正常,OEX、IEX波形一切正常,GUI界面上速度和角度波形也可以实时变化(我不知道波形数据是否准确,但和NOPMAL状态下相似),请问这是为什么?
3、点击GUI中data Monitor 界面中Demo按钮,提示我“could't load file orassembly DemoGUI~~~~~”,该功能不能用,请问为什么?
4、我用示波器测量EVM ECLKSEL引脚,发现电位为0,PGA411使用内部时钟信号;但EVM原理图上显示有外部晶振电路,请问EVM使用的是内部时钟信号还是外部时钟信号?我可以通过寄存器设置吗?
5、我在美国TI论坛上看见,TI技术人员说PGA411规格书有误,“器件每隔100mS进行一次自校准,在此期间,速度或角度输出正常”   ,她说的是否正确,跟您再次确认下?
以上几个问题,希望的到您的解答,谢谢!