采用一个模拟开关,对电池进行电源选通,电池电压3V,在按键闭合时,模拟开关应该处于关断状态,按我的理解,输出应该为0V,但是实测输出端VDD_NRF存在个小电压,约为0.5V,请问为什么?
附接线图!
现象是:直接用2个线把按键两端短起来,断开电池,测得输出电压0.067,接上电池(按键还是被短接),电压慢慢往0.3~0.5左右增加并稳定。
有可能是系统其它地方有漏电流,在这产生的电压。你可以对地并一个10kohm的电阻看看,这个电压会否有变化。
VDD_NRF后才进入系统电路,这里相当于电源总开关的。
估计还是漏电流导致的,我在VDD_NRF和GND直接接个330k的电阻,确实就能消除这个虚高的电压。
其他通道试了也是这个情况吗?建议不用的通道不要直接悬空,可以通过50ohm电阻下拉到地。
剩余两个通道确实是悬空的,会有什么影响吗?
我的板子空间有限,不愿意增加电阻,可以将其他通道 IN, NO, COM三个角直接接地吗?