你好,我做肌电的项目,需要50hz工频陷波芯片,可以给我推荐几款吗?尺寸越小越好。谢谢。
无需陷波;50Hz都是共模信号,只要差分放大即可。TI有很多现成的差分放大IC;直接用即可,也可以用OP07这类运放搭建。
你好,请问您肌电项目使用的什么方案,TI有一个针对EMG ECG的十分受欢迎的AFE ADS1298。内部滤波器对于50/60hz的工频共模信号的抑制典型值是-115db,所以不需要外接另外的滤波器做工频陷波。
你好,我也需要一个50HZ的陷波器。信号有效频率的范围是8Hz到15kHz,请问TI有能实现这个功能的集成陷波器吗
50Hz陷波器,关键在电路中的电容。推荐使用UAF42来搭建。下面的文档是基于UAF42的60Hz陷波器,可以修改一下成为50Hz的陷波器电路。
http://www.ti.com/lit/an/sbfa012/sbfa012.pdf