Hi TI Engineer,
我这边从代理商拿到一块DRV8823EVM 做调试,无法输出pwm问题保证两个跳针都是默认的dac状态,另外ab和cd的decay跳针都一直插起的。然后装驱动连接usb,打开配套软件,在第二个标签里面调试。根据说明书的说明,每调节6个通道就能输出pwm,另外保证reset和sleepn都选中的状态。但是左边几个不论怎么设置0和1都用示波器打不出来波形。另外,sleepn置1的时候电机有电流,两相最大能输出0.6A,但是电机就是不转,而且这个电流据其他工程师反映很大,所以我在想是不是板上还有设置错误的地方。
唯一有一个三针的跳针,在电机芯片下面一点,那个跳针说明书里面没有提到,我就保持原来的样子都没连接,不知道是不是这里出了问题,帮忙指导一下