HI
使用TS3USB221来切换USB与USART,硬件默认连接USB。但是却无法与PC连接(插入USB设备管理器无任何反应)做了如下几种排除
问题:只要TS3USB在板子上 问题必现,想问下这种问题会是芯片问题????
A)芯片直接跨接USB(D2=D)可正常识别HID
B)不去掉芯片 直接飞线跨接USB(D2=D)无法识别-->无任何反应
C) USB的PCB走线断开 飞线连接至D2 无法识别-->无任何反应
D)使能脚为3.3V 调试时三极管断开了;
E)模拟外部输入100MHZ信号从D2=D l输出端可正常量测到信号。