SN74HC573AQDWRQ1问题



我们在实际应用中发现锁存输出(Q)会有不定状态的输出,目前我们怀疑是由于上电时序引起的,请帮忙分析。

1、此芯片正确的上电时序是什么?OE、VCC和D

2、如果不按照此上电时序操作什么情况下回导致输出瞬态异常?

3、OE和VCC的上电顺序调换或频繁上下电会导致什么情况,如何避免?

  • 我用74HC595驱动LED的时候也会有这个问题,上电的时候会输出上一次断电的时候锁存的数据。你需要使得锁存输出(Q)输出确定状态才可以。

  • 这款没有特殊的上电时序,和其他逻辑产品一样,在上电时,为保证输出高阻,OE可以上拉到VCC,当上电起来稳定之后,OE可以变成低电平,使得输出enable。

    也就是说上电时,OE是一个由高到低的变化过程。