您好,我想用DRV8711设计一个步进电机驱动器,但是drv8711只能做2,4,8,16,32,64,128,256这几种细分,我想做到256内任意细分,用8711可以做到吗?谢谢!
这个芯片做不到的
哦,那我只能选择DRV8412这类驱动芯片了
好奇的是,细分一般都是2进制,早期有些系统是10进制。任意细分是基于什么样的要求?
客户要求任意细分,我也不清楚他用来做什么。
如果你是PWM输入,那到也可以。8711也有AIN1这个输入方式的,AIN1 AIN2一直反向就好