FDC2212,FDC2214的功耗,中断,和寄存器设定问题



目前实际功能开发已经完成,还有一些问题关系到最终的调试效果,汇总如下,望解答

  1. FDC Datasheet上有一段描述的是寄存器的推荐设置,以demo板的为例计算出来的,但我们通过Sensing Solutions EVM GUI连接查看demo板的寄存器设置,与推荐的值却不一致,这是为什么?
  2. 从Datasheet上看到在每次转换完成得到结果时都会通过INTB发送中断信号,这意味MCU会被不停的唤醒,不利于降低功耗,FDC是否支持通过设置一个阈值,当感应值大于或者小于阈值时,才通过INTB发中断信号?
  3. FDC从shutdown状态恢复到正常状态,并获得稳定正确的数值(2 channel)需要100ms左右的时间是否正常?
  4. FDC某个通道一直发生Watchdog timeout error,这个timeout的发生一般是什么原因导致,为什么另一个channel配置参数完全一样却没有该问题?
  5. 使用FDC内部晶振发现相比使用外部晶振,使用内部晶振时,转换结果的波动会比使用外部晶振大很多,这个是正常的吗?