DRV8432驱动不了电机



电路图如上,不接电机时,M1_P是PWM方波,M1_N是低电平。但是接上电机就驱动不了,求大神看看电路图

  • 亲;完整电路呢?

  • 还需要什么呢?

  • 你要驱动什么电机?现在故障现象是什么?OTW和FAULT报错了吗?

    PS:电路图上的RSENSE连接方式不当。不建议抬高GND脚电压。应采用绕组串联电阻检测方式。

  • 我驱动的是直流有刷电机。故障是在没接上电机时,DRV8432的OUT_A和OUT_B波形都和MCU出来的波形一致,A是占空比为75%的PWM方波,B是低电平。接上电机以后,电机不转。然后,OUT_B变为平稳的12V或者和OUT_A一样的同相位的PWM方波,这时OTW和FAULT都没有报错,都是高电平。曾经有一块板电机接上长时间不转,然后出现OTW低电平,FAULT高电平,接下来某个元器件就烧了。

    其实后面解决了这个问题,我翻了以前的问题记录看到Zuo的一个回答说PWM的占空比不要为0和100,然后我把N端也就是PWM_B的占空比改为1,电机就转起来。不过现在驱动芯片使能以后会造成板上MCU那路供电很大的波动,现在正在解决这个问题。

    感谢回答!