模拟开关选哪个好,既要切换CVBS,还要切换音频的左右声道

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, TS3V340, TS5V330

现在有一常见的AV信号,包括一个CVBS,一个左声道,一个右声道。3部分。做AV 一分二操作。初步预想是用4053,刚好3路1分2开关,一个信号用一路。不需要同时具有两个输出,同一时间有一个信号输出就行,实际则是1进1出的概念。但是这里有以下几个疑问,还望大神指点

1:是用74HC4053还是用CD4053呢?因为既有视频也有音频,不知道如何兼容才好,系统里面是12V输入,里面有5V,3.3V,1.2V等电源。

2:网上很多人说4053出来的要么视频信号不好,要么音频有串声等。但是又很多电视好像都在用这个。很犹豫,是否要用这个产品,如果要用,该如何去设计此电路避免出现问题,分配过后后端是否需要加运放啥的。负电压是否一定要用了才好?因为如果加入负电压,又让设计更复杂了。也增加成本。

3:或者,是否有更好的芯片方案推荐呢。

  • 您这里提到了一分二的操作,先需要说明这两个开关器件都不能实现一路输入,复制两路相同的信号输出的动作,不知您是不是需要这个功能? 或者说fanout功能?

  • 不好意思,是我没说明清楚,没考虑周全。我这里的一进2出说的有点不够准确,我实际不需要2路输出都有信号,所以4053的切换开关正好,我只需要同时只有一路输出有信号即可。相当于还是1进1出的感念,只是可以通过开关进行选择。所以我这种情况

    该如何解决,选择哪个4053芯片。以及如何处理4053效果不够理想的问题,该怎么设计电路,比如是否需要加运放等等

  • 哪位天使大姐帮帮忙啊,救人啦

  • 按照您的需求,也只有CD4053或者74HC4053的架构能满足您,3路二选一。  

    但是考虑到音频和视频的应用,TI有专门针对音频或者视频(包括复合视频,RGB)等开关器件,因为专门这类开关的通道间串扰,失真都很小,近乎零传输 延迟,宽带宽能都是适合视频或音频的应用。

    TS5V330,TS3V340,TS3A5018我选了几款用于音频或视频上的开关器件。这几款都是4路SPDT,如果只需要三路,另外一路可直接悬空, 您可以看下供电电压,输入信号幅值,以及带宽方面是否适合您的需求。

  • 好的,谢谢,我就在这里面选一个,然后就是,这个有参考设计么?cvbs输入到输出是否需要加什么电路么?audio左右声道是不是需要加运放再进去模拟开关呀?