AV信号切换模拟开关,3组1:2开关;CVBS和左右声道音频切换,求推荐。



AV信号,包括一个cvbs,一个左声道,一个右声道,现在需要统一进行切换,1输入,2个输出可以任选一个有信号输出。

譬如4053那样的3组2:1的开关,反过来就是3组1:2.,类似于单刀双掷,但是似乎4053不太适合处理视频和音频?求推荐适合处理CVBS和左右声道的

模拟开关芯片。当然如果4053效果也可以的话,也可以,但是我不知道是否合适,有人说74hc4053效果就可以。。

目前项目是12V电压输入,然后里面主要用到5V,3.3V,1.8这些较低的电压

请大神指点谢谢