你好:
在测试TIDA-01385 demo的时,在输入0.9V、输出3.6V/8mA,效率只有55%且输入2,.4V、输出3.6V/8mA效率只有72%,都偏低。测试过程在发现SW引脚的PFM模式中出现的波形是大于规格书说的固定的2MHZ(有测试到在2.66Mhz到4Mhz)。目前尚未找到验证否因为SW频率高而导致效率低的测试方法,有怎样将SW频率降低到正常2MHZ的测试法方法?
你好,
可否将SW波形传上来看一下?在PFM模式当中,SW的频率应该会降低来减小开关损耗的。