8301工作电压和驱动能力问题



8301用在48V系统,会不会安规距离不够,上下桥驱动管脚都是挨着的?

能驱动3个并联的 AON6280 (80V85A)的MOS吗?

我现在运行带电机,一转电机就发现8301坏了,连续几个了,不知道什么原因。

输入接24V电源就可以转的很好。

  • @taifu pan ,8301的最大工作电压为60V!你用48V,这存在极大隐患!

    理由如下:当电机在惯性滑行时会产生很大的反电动势,母线电压很容易达到或超过60V,估计这是造成烧坏8301的主要原因。转速越高,产生的反电势就越大!我们的BLDC供电为110VDC,在Brake时会达到130V。同时为了降低母线电压,还要使用Brake电阻!Brake时,要通过电阻泄放反电势能量,使母线回到正常值!

    这根安规距离没有关系,对于48V,8301的安规距离应该是够的!

    FYI !