TX810和MAX4936的性能差异对比

Other Parts Discussed in Thread: TX810

最近有个有个项目希望用TX810换掉MAX4936,求差异对比分析,谢谢!

  • MAX4936是Maxim的产品。 

    但对于TX810来说,主要是用于超声波的应用。内部架构上看,集成了8个钳位二极管。 可编程的bias current配置,符合对不同功率的需求。

    Fase wake up time是其他普通开关不能相比的,以及它的小体积,减少了板子空间。 

    因此,可以主要从这几个方面进行对比。 

  • 你好,我想咨询一下TX810 VD逻辑电源是不是对应B1/B2/B3引脚。当VD用3.3v时,B1/B2/B3是不是3.3v为1。当VD用5v时,B1/B2/B3是不是5v为1