DS90UB913Q+DS90UB914Q GPIO问题



设计中使用外部时钟,图像传输正常,913的GPIO0配置为输出,914的GPIO0配置为输入,可以通过914的GPIO0控制913的GPIO0输出,但是913的GPIO1配置为输入,914的GPIO1配置为输出,无法从914的GPIO1读出913的GPIO1状态,如何配置才可以

913 寄存器0X0D配置 0x75,914 寄存器0x1d配置为0x13;

  •  和您确认下, 您现在0X0D=0X75, 0X1D=0X13,是可以通过914的GPIO0控制913的GPIO0是吗?

    因为我看了下寄存器的介绍,bit3和bit7 都配置为0的时候,是local GPIO output,反而disable remote control。 所以想和您确认下GPIO0是否没问题。

    我的理解是bit 3和bit 7 都应该配置为1才对。

    您先试试,如果还是不可以,再反馈。谢谢。