DRV8711中电机电流采样电阻及PWM的TOFF的问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

1.流经电机采样电阻的电流不是随PWM变化的吗,那它是怎么作为参考来采样的?能详解说明下采样电阻两端电压是如何变化的吗?

2.如图,DRV8711原理中讲到:计算处理用的是峰值电流IFS,意思是采样的是最大值吗?

3.文档中提到驱动周期要至少大于TOFF+TBLANK+2DTIME,请问一个周期减去这三个时间后还剩余时间是怎么工作的,电流不变?还是说要设置周期几乎刚好等于TOFF+TBLANK+2DTIME,然后每次改频率都要改寄存器的TOFF、TBLANK、DTIME?

4.如果TOFF时间还未走完就来了一个脉冲上升沿,会造成什么影响隐患?

望解答,谢谢

  • 1. 建议你实际看一下电流波形就知道了。电机线圈有一定续流作用,但是在什么位置采样电流本来也是电机控制算法的一个关键点。

    2. 不是。你需要找材料看看步进电机微步控制(也叫细分)的基本概念。

    3. 这个问题在另外一个帖子回复过了。步进信号Step周期和Current decay这几个时间是独立关系。

    4. 详见各具体IC的规格书。通常是等Toff结束后下一个周期响应。有些会中断Toff直接响应。