用LMP91200接PH传感器,如下图,发现抗脉冲干扰能力很差,无法测量
你好,能否详细描述一下所述的抗脉冲干扰能力很差具体是什么现象,以便我们分析,谢谢,
我把这个电路板接了1个变送器,便送器为220V电源供电,然后往下给PH板1个12V的电源,群脉冲是给220V的变送器加,为1级500V,5KHZ,然后PH电路板LMP91200的VOUT电压输出就开始乱跳,下图为PH电路板给LMP91200供电的电源图
你好,这是EFT测试,需要你对电源做好处理。这里有4点建议供参考:
① 使用电快速瞬变脉冲群骚扰的滤波器和吸收器;
② 减小印制线路板的地线共阻抗值;
③ 将电快速瞬变脉冲群骚扰源远离LMP91200;
④ 合理布线,强电、弱电、信号线应分别绑线,接入印制线路板的输入、输出线应尽量短。
您好,可否说的具体些,另外,我发现加了干扰之后,lmp91200的寄存器配置已经不是我配置好的了,变成了初始值0000
你好!
抑制EFT的方法:,如下,附件供你参考:
a. 正确选用和安装电源滤波器
b. 减小PCB电源线和地线的引线电感
c. 分类捆扎分类敷设导线和电缆
d. 正确做好接地设计
e. 安装瞬态骚扰抑制器
您好,我最近又试了一下,发现这个片子是低功耗的,如果加脉冲干扰时,电源会出现短暂的跳动,不正常,芯片不停的复位,然后就没给放大器足够的时间使输出的电压稳定,我如果把脉冲得间隔调到3S以上,发现测量就正常了,看来选片子时没有注意这个问题,可能要从新选片设计了,不知有没有其他的芯片推荐
你好,低功耗跟抗EFT干扰没有关系。还是建议您改进系统抗EFT测试的性能。
您的220V的电源上的X电容和Y电容的容值是多大的?