用CCSv7调试IWR1642的demo中的mmw部分,运行状态下无法设置断点。



调试环境:CCSv7

使用程序:ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw

目前状态:debug中的程序优化使用0级。(不选择优化的话程序超载)

问题:程序下载之后,利用mmWave Demo Visualizer中的SensorStop/Start启动和停止程序,并在mss_main.c程序中的

    if (MMWave_start (gMmwMssMCB.ctrlHandle, &calibrationCfg, &errCode) < 0)
    {
        /* Error: Unable to start the mmWave control */
        System_printf ("Error: MMWDemoMSS mmWave Start failed [Error code %d]\n", errCode);
        return -1;
    }
    System_printf ("Debug: MMWDemoMSS mmWave Start succeeded \n");   
    return

中的第二个打印部分设置断点,提示S/W BP disable,断点无效。

谁能解答下如何实现利用断点监控程序运行。