模拟与混合信号如何更有效管理?

模拟与混合信号如何更有效管理?

  • 与数字电路设计相比,模拟/混合电路设计要求更为严苛,而且需要严格的环境控制工艺。而对于亚微米级的SoC设计还必须面对电源噪声和数字电路的衬底耦合噪声等问题。在模拟/混合信号电路设计中,需要特别考虑的问题包括混合方式、模拟信号电路设计、约束管理以及混合仿真和验证等等。其中,模拟电路的设计挑战是混合信号电路设计需要解决的首要问题,而模拟电路设计最终能否成功很大程度上依赖于设计者的经验和耐性。此外,设计的优化程度和可靠性在某种程度上还取决于设计工具,设计人员需要更有效的EDA工具辅助。

    要处理好数字地和模拟地。 对于信号速率大与1M的信号。 最好不要进行一点接地, 而应进行多点接地。 分割的方法, 主要是对与低于1M 和没有独立GND和电源的PCB板。 对于多点接地的PCB板, 还有注意的是把模拟部分放到板子的一边或一个角上, 主要是要防止数字信号对模拟地的影响。 不能让数字信号通过模拟地的上面或下面,这样才能保持模拟地的稳定。 降低数字信号对模拟信号之间的干扰。 当然对于A/D, D/A的PCB板,。因为这时电位基准特别重要 。要根据A/D,D/A的芯片来决定是否采用一点和多点接地。如果芯片内已经模拟地, 数字地接到一起, 在PCB板上就不需一点接地了。需要采用一点接地的, 也要在A/D,D/A芯片下进行。