有个关于零流量测量精度的事情想咨询一下TI的工程师们:
本人做的是液体流量测量项目, 此前一直用TDC-CP21和一些模拟器件搭建起来的测量板。驱动信号是1MHz,常温常压下持续测量的零点跳动量大约为±2ns。
后来看到TI有TDC1000,于是用TDC1000和TDC-GP21搭建起了新的电路。利用TDC-GP21发送的脉冲触发TDC1000工作,然后用TDC1000的Start和Stop触发TDC-GP21开始和停止计时,用的是Standard TOF Measurement模式。
整个板子目前已经可以测量,但是,同样是常温常压的零流量测量,TDC1000和TDC-GP21联合工作时候的跳动量尽然达到了±5ns左右!!!
起初怀疑Vcom电压不稳定导致的,就用了外设的精准电压源输出2.5V给Vcom,可是结果还是±5ns左右!!!
请问各位工程师,出现这种现象的原因是什么?已经找了块一周时间了,迟迟找不到原因,上来求助各位工程师。