TDC1000的LNA一次放大出问题



 

如图,RX可以收到超声信号之后,会经过LNA放大,但是在LNAOUT处无法收到信号,请问这是什么可能的原因?

  • Shiyi,

    您好,关于您的问题,回答如下:

    首先请确认传感器是否连接到正确的RX引脚,具体可参阅下图,其中显示了根据测量模式激活的RX通道:

    如果RX引脚正确,那建议您先绕过LNA,观察是否有信号。

    另外还可能跟您的频率传感器频率有关,如果它低于590kHz 并且设备设置为电容反馈模式,则信号将大大衰减; 否则,增益可能设置不正确。 请参阅datasheet的LNA部分,在电阻或电容反馈模式下设置相关增益。

    如果还有问题,欢迎再来论坛提问,谢谢。

    Marc