关于TIDEP-0092的应用

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

入门菜鸟正在做本科毕业设计,要做一个汽车智能防碰撞系统,想用TIDEP-0092,但是不知道它具体的一些细节,说明书里写的可与各种TI MCU LaunchPad兼容

,我想知道我现在有的STM32单片机是否也能跟他连接,如果不能的话,能否推荐一款易上手的LaunchPad? 谢谢!

  • 你好,
    该设计使用串口输出相关信息,只要是标准串口,均可获取这个目标信息,获取目标信息后,再根据你的需求,可以添加其他高阶算法。
    谢谢
  • 你好,
    我还想问一下,我现在用的是STM32,那么STM32之间和DEVPACK之间是怎么连接的,它们之间的通信方式是什么?
    谢谢。
  • 你好,
    对于1642EVM运行的mmwave out-of-box demo,管脚如下,其他EVM也有类似管脚。
    To use the external UART, the data is shown below:
    Config Port: PC -> RS232_RX(PIN7 in J6) -> RS232_RX(AWR1642)
    Data Port: AR_MSS_LOGGER(AWR1642) -> AR_MSS_LOGGER(PIN9 in J5) -> PC
    谢谢