您好,请问DRV10987在没有USB2ANY工具的配合下,能够使用GUI界面进行开发吗?若是GUI界面无法使用,用I2C对DRV10987的寄存器进行设置,这个过程麻不麻烦,难度大不大?我正在用DRV10987进行产品开发,但是限于经费,不能购买USB2ANY,如能解答,不胜感激!
另外我在读datasheet时有一些疑惑,EEPROM Programming5 Register中的eeRefrash和eeWRnEn中的描述是否存在错误,应该一个是从映射寄存器到EEPROM,另外一个为从EEPROM到映射寄存器。
您好,请问如果我想用DRV10987构成一个I2C通信网络,简而言之,就是通过一个MCU与多个DRV10987芯片的I2C接口通信,DRV10987的从机地址是不是不能更改设置?如果不能,就不能通过从机寻址的方式选择I2C设备,请问您有什么推荐解决方案吗?