SN74lLVC1T45-EP最低速率问题和参数



1、选用SN74lLVC1T45-EP用于1.8V3.3V,和1.8V5V的电平转换,其中1.8V端接FPGAIO角。想确认一下芯片有没有最低速率限制?我们用的速率很低,就是一个电平信号。

2、另外,数据手册中的INPUT TRANSITION RISE OR FALL RATE这个参数,是否是对我的输入电平的上升斜率和下降斜率的要求,是否为斜率如果不满足这个要求,就识别不到这个信号。谢谢!

  • 1. 没有最低速率限制,只有最高速率限制。
    2 . INPUT TRANSITION RISE OR FALL RATE这个参数datasheet中给出的最大值,只要不超过这个值就好。 您的信号不满足这个要求吗?如果超过这个要求的话,不是识别不到,而是转换的时候影响性能。