你好!TI技术的大咖们,想问一下,我目前用600HZ,占空比50%的PWM驱动一个步进电机,步进电机步距角是1.8度,输入200个脉冲刚好转一圈,但分开4次发,每次发50个脉冲,理论上是一圈,实际上比一圈多一点,属于异常。如果分开5次发,每次发40个脉冲,刚好一圈,属于正常。发一个脉冲电机没有动,实际上已经发了,通过示波器来看的。发2个或以上个的脉冲电机才动。
以下是我测试的结果:
正常:20个,40个,60个,80个,100个等等,以20个脉冲的倍数去控制的,电机都正常运行
异常:除了以上的数据,其它数据都属于不正常
DRV8825设置的是32细分